This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:欠压触发方法

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577849/lp2951-n-undervoltage-triggering-method

器件型号:LP2951-N


您好:

我们使用的是 LP2951ACMMX-3.3/NOPB 并且想要测试欠压阈值。 测试电路如下所示。 同时打开电源 5VD_SAFE 3.3V_PSU 实现多用户访问。 我们预计 LDO 最初输出 3.3V 电压、然后我们计划降低该电压 3.3V_PSU 至 3.3V 的 95%以触发欠压情况。 但 LDO 在通电时不输出任何电压。 您能否分享针对欠压阈值的推荐测试方法?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    您能帮我们解决这个有关机器人应用的问题吗? 谢谢。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    您能帮助澄清一下这个问题吗? 谢谢你。

    此致

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、Brian、

    SENSE 和 OUTPUT 必须连接在一起以构成完整的反馈环路、仅靠使用独立电压驱动它是不够的。  

    将具有灌电流能力(如 SMU)的电压源连接到 3.3V 电源轨可以正常工作、它可能会驱动器件进入电流限制状态、因此它可能会降低电压、并触发错误。  

    如果您测试“错误“引脚的欠压条件、它会直接测量带隙基准和反馈引脚之间的差值。 也可以使用 3.3V_PSU 直接驱动 FB 引脚、并在 VTAP 和 FEEDBACK 之间放置一个电阻器。 这将实现其反馈环路的调节、但可让您完全控制 FB 引脚电压。

    此致、

    Gregory Thompson