This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746EVM-047:电量监测计无法充电或放电、电量监测计读取的电池电流为 0(首次使用 BQ27Z746EVM)。

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27Z758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578959/bq27z746evm-047-the-fuel-gauge-cannot-charge-or-discharge-and-the-battery-current-read-by-the-fuel-gauge-is-0-first-use-of-bq27z746evm

器件型号:BQ27Z746EVM-047
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746BQ27Z758

1.充电功能测试的硬件连接环境

充电硬件连接:BQ27Z746 EVM 的 BAT+/BAT-连接到电池的 VBAT+/VBAT-;BQ27Z746 EVM 的 PACK+/PACK-连接到充电器 IC 的 BAT+/BAT-;BQ27Z746 EVM 的 SDA/SCL 连接到 STM32G071 开发板的引脚;BQ27Z746 EVM 的使能引脚连接到 GND。
 
问题和现象:充电器 IC 支持充电并提供 5V 电源。 测得的充电器 IC 的 BAT+/BAT-电压为 4.4V、但电池无法充电。 以下是读取寄存器信息的打印输出:

【调试】bq27z758 获取电池状态:0xc0                电池正在放电。
【调试】bq27z758 Get VoltLoSetThreshold:0x9c4  
【调试】bq27z758 获取控制状态:0x20c  
【调试】相对充电状态:51 %
【调试】温度:301.7 K

【调试】相对充电状态:51 %
【调试】电压:3851 mV
【调试】当前:0mA
【调试】充电电压:0 mV
【调试】充电电流:0mA
【调试】完全充电容量:5305mA
【调试】健康状况:99 %
【调试】温度:301.4 K

[20:55:52.801]状态数据读取:
[20:55:52.842][debug]PFSTATUS A+B:0000 PFSTATUS C+D:0000
【调试】PFALERTA+B:0000 PFALERTC+D:0000
【调试】OPERATIONSTATUSA:E100 OPERATIONSTATUSB C+D:0040   <-- 满足 SLEEP 模式条件、 禁用充电、禁用放电、安全模式完全访问、CHG FET 状态未激活、DSG FET 状态未激活、400kHz 模式活动
【调试】CHARGINGSTATUS:000410  <--充电禁止激活
【调试】GAUGINGSTATUS:04400028  <----放电期间达到终止电压、检测到终止充电
【调试】MANUFACTURINGSTATUS:8000  <-- CALIBRATION 模式启用、FET_EN=0、GAUGE_EN=0、DSG_TEST=0、CHG_TEST=0

 

2.用于放电功能测试的硬件连接环境

放电硬件连接:BQ27Z746 EVM 的 BAT+/BAT-连接到电池的 VBAT+/VBAT-;BQ27Z746 EVM 的 PACK+/PACK-连接到电子负载的 Input+/Input-。
 
问题和现象:电子负载设置为 200mA 的恒流负载、但电池不会放电。 BQ27Z746 EVM 测得的 PACK+/PACK-电压为 0V。
 
您能帮助分析一下问题是什么吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将 在可能的情况下与工程师进行审查和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    CHG FET 可能已关断。 请确保设置了 FET_EN 位、从而使电量监测计能够控制 FET 操作。  

    此致、  

    Jonny。