This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:请求货架期和放大器;货架期计算、存储及其他信息

Guru**** 2594890 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577247/ucc27201a-requesting-for-shelf-life-shelf-life-calculation-storage-with-other-information

器件型号:UCC27201A


请提供货架期数据以及货架期计算数据 (1.自生产日期代码或 2. 自接受日期起或 3. 按供应商标签指示的日期)显示此部件:UCC27201AQDMKRQ1   

在储存条件下、烘烤条件。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parameswaran:

    TI 并未规定产品货架期、因为特定半导体产品的确切客户产品货架期取决于许多因素、其中一些因素超出了 TI 的控制范围。  您可在此处找到有关产品货架期的信息: 产品货架期

    此外、您还可以在此处找到此器件的认证摘要: 认证摘要。 认证摘要提供了有关高温贮存烘烤的信息。  

    如果您对此器件的鉴定有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队、如文档“无铅组件涂层的货架期评估“中所述、我们是否可以将货架期数据视为“<8 年“? 对于 MPN: UCC27201AQDMKRQ1? 请优先确认。

    [引述 userid=“648753" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577247/ucc27201a-requesting-for-shelf-life-shelf-life-calculation-storage-with-other-information ]UCC27201AQDMKRQ1  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parameswaran:  

    我们不会指定任何组件的存储保质期、因为保质期取决于存储条件。 但是、产品的货架期取决于其湿敏等级 (MSL)。 UCC27201A 的 MSL 等级为 1、这是最高额定值、即使在 30°C 的相对湿度为 85%时、也不对湿度敏感。  

    您可以在此处阅读有关 MSL 等级的更多信息:MSL 等级和回流焊曲线

    器件的实际货架期取决于 TI 无法控制的许多方面。  

    此致、

    Amy