This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:反向模式

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579193/bq25756evm-reverse-mode

器件型号:BQ25756EVM
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

BQ25756EVM 开发板是否支持反向模式?

如果是、则用户指南中不清楚。 如果支持反向模式、您能否提供重新配置反向模式的方法的详细列表? 像您必须更改跳线或电阻器一样、还是所有这些都可以从 I2C 寄存器完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Lane、

    反向模式在默认 EVM 条件下工作。 在输出端设置电池(或电源)、在输入端设置负载、然后通过 I2C 配置反向模式设置。 设置 EN_REV=1 后、应该处于反向模式。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要设置的反向模式 I2C 寄存器的完整列表是什么? 或者、为了使其正常工作、我们在 BQstudio 中究竟要做些什么更改?

    我们不需要更改任何电阻器来分离 VAC/VAC_REV 或 ACVO/ACVU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要设置的反向模式 I2C 寄存器的完整列表是什么? 或者、为了使其正常工作、我们在 BQstudio 中到底要做什么更改?

    工作原理是只需在寄存器 Power_Path_ Reverse_Mode_Control 中设置 EN_REV = 1。  您可以通过以下寄存器更改反向模式的参数:

    • REG0x0A_REG_LIMIT Reverse_Mode_Input_Current
    • REG0x0C_REG0x0C_LIMIT Reverse_Mode_Input_Voltage
    • REG0x1D_TS_Control Reverse_Mode_Threshold
    • REG0x1E_REG0x12 Reverse_Undervoltage_Control
    • REG0x62_REG0x12 Reverse_Mode_Battery_Discharge_Current
    我们不需要更改任何电阻器来分离 VAC/VAC_REV 或 ACVO/ACVU?

    没错。 VAC_REV 仅为 VAC。 ACOV/ACUV 仅在正向模式下运行。

    此致、
    Michael Bradbourne