This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:需要帮助了解移除 VAC 时的 BQ25750 断续模式

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, LM76002, LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578678/bq25750-need-help-understanding-bq25750-hiccup-when-vac-is-removed

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: LM76002LM61460-Q1

您好、

我为其电源架构围绕的客户设计了一块电路板 BQ25750 。  该电路板提供两个主要电源轨: 5.0V 3.3V 、有关绘图 20.8 瓦 9.2 瓦 5V 的 LDO 选项。 它由 7 供电 S1P 锂聚合物电池 (29.4V 已充电)、并且电池由充电 12-48V 2A 外部电源。

在 BQ25750 的上游、我放置了 A TPS26600 用于浪涌电流限制和反向电流阻断、还可在输入端提供反极性保护。

BQ25750 会向下游提供 A 电流 LM76002 可生成中间 12V 电压轨的降压转换器。 产生两个振幅 LM61460-Q1 转换器会产生最终的 5.0V 和 3.3V 电源轨。

在此阶段、BQ25750 在中配置 独立模式 。 我愿意在需要时使用 I²C 控制来微调行为、但我的目标是让设计能够以独立配置可靠运行。

一个关键要求是、当输入电源断开时、 电池应该无缝接管 以便下游电源轨不间断供电。

然而、当 VAC 输入电压降至低于 BQ25750 的 UVLO 阈值~11V 时(无论是通过热插拔还是逐渐降低输入) SYS 输出无法上升回电池电压

示波器捕获显示 SYS 最初快速上升、然后完全折叠。 此时、5V 电源轨降至稳压值以下、许多下游器件会进入 UVLO 状态。 不久后、SYS 电压轨显示 A 每~3.3ms 重复一次步进模式 、就像设备定期重试启动一样。

可能被描述为断续模式的情况使我相信我遇到了所述的问题 BATFET 过流 如常见问题解答文章 BQ25750 电源路径切换我需要了解什么? 但是、我希望 FAE 确认一下、并提供一些关于如何缓解或解决问题的实用指南。

我预计可能的权变措施是使用 自动反转模式 为了降低切换期间的电压差、但如前所述、我希望器件尽可能在独立模式下运行。

下面附加了相关的原理图、布局和 BOM 摘录。

原理图:
TPS26600 布局:
BQ25750 布局:
显示 19V 输入热拔出的示波器截图:

CH1 = VAC、CH2 = VSYS、CH3 = 12V 电源轨、CH4 = 5V 电源轨

显示输入降至 10V 的示波器捕获:

CH1 = VAC、CH2 = VSYS、CH3 = 12V 电源轨、CH4 = 5V 电源轨

BOM Excerpt.xlsx

由于供应方面的限制、在组装时进行了以下替换:

  • Q3、Q4、Q5、Q6:使用 WSD60N10GDN56 代替 AON6226
  • C7、C14、C18、C26:使用通用 47 µF 100V 电容器代替 EEUFS2A470L

如果有助于分析、我很乐意提供任何其他信息。 如果您深入了解什么因素可能会触发这种断续行为、以及如何确保在独立运行的情况下从适配器平稳过渡到电池、我们将不胜感激。

感谢您的时间和支持。

此致、

Nicolas Schurando

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    非常详细地报告了这个问题。 这看起来确实像 8A 保护。

    您的系统负载需要多大的电流?

    是否可以像这样将 BATFET 连接到电池电流检测电阻的另一侧? 这将绕过 8A 切换保护。

    在这种配置下、您可能需要在 BATDRV 和 BATSRC 之间安装一个 RC 滤波器、以减慢 BATFET 的导通速度。

    请告诉我这是否适用于您的系统。

    此致、
    Ethan Galloway