This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:反向模式混淆

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579159/bq25756-reverse-mode-confusion

器件型号:BQ25756
主题:BQ25750 中讨论的其他器件

这是 CS3033570 的延续、因为“客户支持“下“我的请求“页面上的此 TT 链接会导致“未找到请求的记录“。 该 TT 也被标记为已解决、但我们不认为它已解决。

您应该如何进入反向模式? 如果 VSYS 连接到 VAC 且反向模式为 VSYS 供电、则 VAC 将看到该电源为有效输入源、并禁用反向模式。 即使 VAC 未连接到 VSYS、所有支持论坛我们都阅读到连接引脚 32 和 33 的状态、这会导致引脚 32 在反向模式下为引脚 33 供电、且 VAC_REV。

我们认为 VAC 不应连接到 VSYS、引脚 32 和 33 不应相互连接。 引脚 33 应连接到 Vinput、该电流通过开关连接到 VSYS 以实现充电、但当我们要进入反向模式时、也可以完全断开连接。 在这种情况下、假设我们对该引脚的理解正确、则引脚 32 可以连接到 VSYS。 但是、这与我们在支持论坛上看到的大多数 TI 回复相矛盾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    当器件处于反向模式时、并不表示电源正常状态。 这样、该器件便可处于反向模式、电压处于有效工作范围内。

    您应该如何进入反向模式?

    当不存在输入时、可通过 I2C 进入反向模式。 此外、还需要 I2C 来退出反向模式。

    我们有此器件的电源路径版本 BQ25750、如果这更符合您的系统要求、引脚 32 和引脚 33 之间有一个开关。 反向模式仍然需要 I2C。

    如有任何问题仍不清楚、请告诉我。

    此致、
    Michael