This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25770G:充电电流和电压

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577941/bq25770g-charge-current-and-voltage

器件型号:BQ25770G


您好的团队、

请回答我的以下问题。

Qi:请告诉我如何通过硬件设置和软件设置来设置充电电压和充电电流。

QII:同时请让我了解硬件和软件设置的设置范围、最小值和最大值以及步长范围。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    1.只能通过寄存器更改充电电压和充电电流、硬件设置不可用。  

    2.请参阅数据表寄存器映射以了解范围和步长。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我是 Imai、与 Ryu 在同一个团队工作。 请让我确认一下我的理解是否正确。

    Q1:我们可以在两种情况下设置充电电流。

       如果 RSNS_RAC=RSNS_RSR=0b、 则在 5mΩ 充电电流检测中、 最大充电电流为 16.32A、设置阶跃为 8mA 

       如果 RSNS_RAC=RSNS_RSR=1b、则 2mΩ 充电电流检测 为 30A、设置步长为 20mA。

    问题 2:我们可以将充电电压阶跃设置为 4mV、可用的设置范围为 5V 至 23V。

    谢谢您、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Imai、

    没错。 充电电流取决于电流检测电阻。  

    • 使用 5mΩ 检测电阻的充电电流设置
      POR:0mA (0h)
      范围:0mA –16320mA (0h-7F8h)
      钳位至高电平
      位步长:8mA
    • 请注意、当选择 2mΩ 且 RSNS_RSR=1b 时
      最大充电电流被钳位在 5DCh
      (30A、具有 20mA LSB)。  

    充电电压与电流检测无关。  

    • POR:0mV (0h)
      范围:5000mV-23000mV (4E2h-1676h)
      钳位至低电平
      钳位至高电平
      位步长:4mV

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的答复。 我很高兴我的理解是正确的。

    谢谢您、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。