您好 TI、
我们目前将 bq27742-G1 电量监测计用于 LiPo 电池的 BMS。
最近我们遇到了有关 SOH 值计算的问题。
文档说明 SOH 是使用 FullChargeCapacity ()(FCC) 和 DesignCapacity () 的比率计算的。 对于某些电池来说、这很合适、但对于其他电池来说、这种值远远不够。
例如、一个电池 (design Capacity 6700mA h) 返回 FullChargeCapacity () 的 4872mA 值。 所以 SOH 应该约为 73%、但 BMS 给出的 SOH 是 96%。
是否有人知道这种差异来自何处?
是否有任何信息来源更详细地介绍了 FCC 和 SOH 的计算?
我希望这里有人能帮助我。
此致、
OLE