This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:使用 5V 电源为 13V 电池充电的升压转换器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS62172, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573826/tlv61048-boost-converter-to-charge-a-13v-battery-from-a-5v-source

器件型号:TLV61048
主题中讨论的其他器件: TPS62172BQ25790

工具/软件:

来查看一个新项目并尝试评估解决方案。  

我有一个 13.2 电池,只有 100mA 的容量,我需要充电。 50mA 连续充电器速率是可以接受的、但可能更低。  

我想使用具有标准 500mA 限制的 5V USB 电源为该电池充电。  

我的当前设计如下所示  

USB>TLV61048>BQ25790Y>BATTERY>TPS62172>3V3

电感负载需要 12V 电压、3V3 为 SYSV。 我受到空间限制、充电器不需要平衡电池、而只是提供保护、运输模式和运行状况。  

此设置会运行 TLV61048 以输出 14V @1MHz 频率  

除了确保电容足够大、以便使升压转换器和充电器之间的电源变得平滑外、此设置是否还有任何其他原因可能出现问题? 具有较小尺寸/电感器的交流部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    电感器的尺寸主要取决于开关频率、进而取决于所需的电感。 因此、如果您想更大限度地减小占用空间、则最好使用高开关频率。 但要小心功率耗散。

    我建议确保 BQ 器件尽可能晚启动、因为额外负载会增加升压输入侧的电流需求、因此如果 BQ 启动延迟、可以更大限度地减少输入电流要求。  

    您应该注意、无法从 BQ 器件断开 USB 电压、因为有一条通过电感器和二极管的直接路径(此连接上没有电流限制)。

    但在升压侧、您选择了一个很好的器件。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte  

    我知道 USB 将始终连接到 BQ 芯片,但由于 USB 仅在充电过程中使用,并且电池的充电电流通过 BQ 芯片控制在电池中,这种风险应该降至最低?  

    延迟启动的优点。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    该查询是否与  TPS62172 相关?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseen。 没有具体的,有什么我应该知道的? 负载在 VSYS 侧受到限制、输入为 9V 至 14V。 我担心的是升压转换器、如果我在充电器输入之前需要额外的滤波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    BQ25790 是一款降压/升压转换器、因此无需输入升压转换器。  此外、如果您使用传统 USB BC1.2 端口(不是 USB-C)、充电器具有 D+/D-检测功能、可自动将充电器的输入电流限制设置为 USB 端口的可用输出电流。  通过 PROG 引脚电阻器、3S 电池的默认充电电压为 12.6V、默认充电电流为 1A、因此在启用充电之前、您需要使用 I2C 重新配置充电器的 I2C 寄存器。

    想要从充电器中获得保护功能的产品。  该充电器可防止过压和过充电、但不能防止过放电。  充电器需要电池的保护器电路防止过度放电。  充电器将允许电池放电至 2.5V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢杰夫! 这是我的想法,所以它会自动从 5 伏电源为 13.2V 电池充电。 我对此有相互矛盾的报道。 我了解电池的 I2C 电压设置、这里有用于电池低电压的专用电压监控器、并且电池组具有一个。 以下是当前配置  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff F 对于来自 5V 电源的升压配置、以下设置是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    PMID 和 SYS 引脚需要靠近 IC 并连接到 GND 的 0.1uF 去耦电容器。  BAT 引脚需要电容、并且 PMID 大容量电容器在施加的电压低于以下最小电容值后不得降额:

    ILIM_HIZ 引脚将充电器的输入电流限制钳位得非常低。  从 5V 电源到 13.2V 电池充电(假设 SYS 上无负载)、您需要超过 13.2V*1A/5A = 2.64A 的输入电流。  主机可以通过设置 EN_ILIM=0 来禁用 ILIM_HIZ 引脚钳位。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、要充电的电池是“我有一个 13.2 电池、只有 100mA 容量、我需要充电。 50mA 连续充电器速率是可以接受的、但可能更低。 “因此、即使在 1A 充电电流下、也会过度充电。 关于电容、空间受限  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    现在我记得了! 根据表、仍需要电压降额后的最小电容。

    此致、

    Jeff