请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61460-Q1您好的团队、
我想了解 RBOOT 和 CBOOT 器件的内部电路、以及增大 RBOOT 可以缩短 SW 上升时间的原因。 通常、TI 器件只有一个比 SW 节点电压高 5V 的 CPP 引脚、我们可以将一个电阻器与电荷泵电容器串联以缩短 SW 上升时间。 这里的原则是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队、
我想了解 RBOOT 和 CBOOT 器件的内部电路、以及增大 RBOOT 可以缩短 SW 上升时间的原因。 通常、TI 器件只有一个比 SW 节点电压高 5V 的 CPP 引脚、我们可以将一个电阻器与电荷泵电容器串联以缩短 SW 上升时间。 这里的原则是什么?

嗨、Bengi
增大 RBOOT 会减慢 CBOOT 电容器的充电速度、该电容器为高侧 FET 提供栅极驱动。 这限制了开关期间流向栅极的浪涌电流、从而降低 SW 节点的 dv/dt(压摆率)并缩短上升时间。 其原理是栅极 RC 充电:RBOOT 越高、意味着栅极驱动越慢、因此 SW 上升速度越逐步。 此方法通过调整栅极驱动速度来帮助控制 EMI 和开关噪声。
谢谢。此致
Naresh