This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:1mA 下的电子保险丝关断模式电流

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579031/tps25940-efuse-shutdown-mode-current-under-1ma

器件型号:TPS25940


尊敬的先生:  

 

请建议在 1mA 下使用电子保险丝关断模式电流

输入电压:24~48V、输出电压:15A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您耐心等待

    您能给我提供更多详情吗? 这意味着 VIN 范围为 24V-48V、输入电流为 15A  

    此致

    Sailendra