This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:规格和测试比较

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578779/bq25798-spec-and-test-comparison

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ25790

尊敬的专家:

我们正在推广 BQ25798 来替代 INSTAL360 中的 BQ25790、并让 TI 分享。 客户希望 TI 提供 BQ25790 和 BQ25798 的规格和测试比较。 我在地震中找不到任何比较。 您能帮助提供一些详细的比较吗? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    BQ25790 是 BQ25798 的父级。  BQ25798 继承了所有寄存器、并具有一些新寄存器、如下突出显示。  效率与数据表效率曲线中看到的相同。

    规格/特性 790 798.
    封装 WCSP QFN
    由于电池缺失、转换器在 OVP 后关断 30ms 是的
    MPPT 是的
    备用模式   是的
    WD 超时后禁用充电的选项 是的
    IBAT 引脚、电压与电流成正比 是的
    BATN 引脚可实现远程 PACK-检测 是的  

    此致、

    Jeff