This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:启动输出电压未显示在表中

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571523/tps62869-start-up-vout-not-shown-in-table

器件型号:TPS62869


工具/软件:

降压稳压器团队、

我们的 TPS628692A 在数据表中提供了基于 Vset 引脚上电阻器的启动电压表。  我们的客户需要 1.35V 启动电压。  这不在列表中。  如果我内插 1.3V 和 1.4V 之间的值、则 I 得到 R = 32.6k Ω。  我们是否可以使用该值来设置列表中未列出的启动电压?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Darren、

    使用 TPS6286xx 系列、 无法获得不同的启动电压。

    但是、请探究我们的最新器件、即下一代 TPS6286xx - TPS6286Axx: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6286a06.pdf

    借助外部电阻 133kΩ 、您可以获得所需的  1.35V 启动电压。

    谁是客户和应用程序?

    如果您在设计方面需要任何进一步的支持、敬请告知。

    BR、Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    在我们将线程放入内部时关闭线程。

    谢谢、

    Febin