This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:TPS40211DGQR 12V-24V 至 36V 2A 问题

Guru**** 2595590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578722/tps40211-tps40211dgqr-12v-24v-to-36v-2a-problem

器件型号:TPS40211


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我使用 WebBench 工具生成 36V/2A 的 12-24VIN 升压电路、如下所示:   

然而、实际测试仅输出 36V 和 0.2A。 如果输出电流增加、Vo 将下降。 我尝试用 180pF 电容器替换 CIFIT、但效果无效。 我还测量了 ISNS 引脚上的波形、没有发现任何超过 260mV 的电压。 您能否帮助分析问题所在?

e2e.ti.com/.../tps40211-36V-2A-10pF-Ccomp2-WBDesign70-final.pdf e2e.ti.com/.../tps40211-question.pdf

所选功率电感器的参数如下:μ H

D1 阳极的波形如下所示:

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    感谢您使用这些信息、并且已经做了很多前期工作。

    我使用我们的快速入门计算器检查了设计、补偿看起来很稳定。
    电感器额定值小于我通常推荐的额定值。
    电流限值设置为 12A、而电感器额定值仅为 8A。
    假设在 2A 负载下启动、峰值电感器电流为 7A 或 8A 并非不可能、因此电感器饱和后跟过流保护关断并非不可能。

    TPS40211 器件没有逐周期电流保护、但在 OCP 触发时执行复位。 这意味着器件可能卡在触发 OCP 和复位的循环中。

    OCP 阈值电压为 150mV。
    您提到 ISNS 超过 260mV 时没有电压、但如果它们达到 150mV、则足以触发过流保护。

    是否可以显示 ISNS 测量的波形并确认峰值电压?
    如果客户有额定电流更高的电感器、我还建议更换电感器并测试行为是否有所改善。

    此致、
    Niklas