This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:请求帮助调试意外行为

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566305/tps61220-requesting-help-with-debugging-unexpected-behaviour

器件型号:TPS61220


工具/软件:

问题

我在我焊接在定制 PCB 上的 TPS61220 上看到意外的电压输出和波动的电流输入(详细信息可在下面找到)。 我很乐意请求帮助调试我的设置中可能出现的问题。

环境中

我计划在我的项目中包含一个 TPS61220 升压转换器。 为了了解如何设计最终 PCB、我设计了一个小型 PCB、用于仅测试升压转换器。 我已将设计建模为 TPS61220EVM-319 评估模型。  

注释

  • 我是一个没有任何电气工程背景的 业余爱好者/发烧友,所以很可能是我犯了一些愚蠢的错误,任何帮助都值得赞赏Slight smile
  • 我没有使用示波器的权限、但如果有低于 100 美元的工具可以帮助进行调试、我可以购买其他工具。

请注意以下数据

和 PCB


图 1:示意图


图 2:前面的 PCB 层


图 3:背面板 PCB


图 4:已组装 PCB 的照片

测量
注意:我没有示波器、因此下面收集的数据来自我的电源曲线套件 II、该套件提供输入电压和电流以及一个测量输出电压的万用表。

输入电压 输出电压 稳定 功耗屏幕截图
1.00V 1.56v 是的 1v.png
1.50V 1.57v 是的 1.5v.png
2、00v 1.57v - 1.59v 2V — 带 load.png | 2V — 无 load.png
2.50 伏 1.92v 是的 2.5v.png
3.00v 2.30 - 3.00v   3v.png


图 5:1v.png


图 6:1.5v.png


图 7:2V — 带 load.png


图 8:2V — 不带 load.png


图 9:3v.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好啤酒、

    原理图没有问题。 请注意、该器件不支持在重负载条件下启动。 请在负载开路时启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini Zhong :

    感谢您的答复。 请注意、收集的数据不是重负载(例如,仅使用万用表)。 这会改变我的调试方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiel、

    请使用  用于测试 Vin、Vout、电感器电流和 PWR_FLAG 的波形的示波器。  能否更改另一个新设备以测试设备是否被拍摄?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法使用示波器来执行所请求的测量。 是否有其他方法可以进行调试? 如果没有,我会看看我是否能得到我的手一个,但这可能需要一段时间。

    我测试了另一块电路板、在这里可以看到类似的不稳定行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiel、

    你能借一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看附近是否有 MakerSpace 或类似的地方。 我会回来的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Nini 不在办公室。 她将在 10/9 回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我应该能够在下周的某个地方借用一个示波器。 我会确保执行测量并随后进行报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiel、

    我们期待看到您的报告。

    此致、  
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够借用示波器并执行测量。 遗憾的是、我没有电流探头、因此无法确定如何测量电感器电流。 当然、很高兴能根据要求进行任何额外的测量。 感谢您的帮助!

    注意:所有测量都是在 VOUT 和 GND 之间具有 220 Ω 负载的情况下完成的。


    图 1:VIN 引脚


    图 2:VOUT 针脚


    图 3:L 针脚


    图 4:FB 引脚


    图 5:功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiel、

    能否在没有负载的情况下进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然、请在下面找到结果。 我注意到 FB 引脚测量是可实现的、正如您在屏幕截图中所看到的那样。 以及高于 0.5V 的程度。 任何调试指导都会非常有用。


    图 1:VOUT 针脚 — 无负载



    图 2:FB 针脚 — 无负载


    图 3:L 销 — 无负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiel、

    如果任何引脚短? 确保 FB 连接正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不相信、我已经按照 PCB 的第一个原理图和图片所示焊接了元件。 对于初始测量(带负载)、我可以非常确定没有短路。  

    请问您为什么要在没有负载的情况下包含测量值? 此外、FB 引脚上出现高电压的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiel、

    器件启动时的负载容量受到限制。 我假设该器件 FB 被拉至高电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    我通过更新 PCB 设计(请参阅下面的更新设计)并修复一些冷焊点、能够解决这个问题。 现在一切似乎都按预期运行。 感谢您的时间和帮助!

    如果将来遇到与我类似的设计问题、您可以在此处找到原理图和设计: https://github.com/MichielvanBeers/tps61220-boost-converter