This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:IC 过热问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563315/lm5036-ic-overheating-problem

器件型号:LM5036


工具/软件:

您好、

我们设计了一个隔离式直流/直流转换器、其规格如下:

  • 输入电压: 60V 至 90V

  • 输出电压: 13.8V/40A

然而、我们在运行后几秒钟内就会遇到 IC 发热问题。 您能否提出可能导致此问题的原因以及如何解决此问题?

请提供任何指导。

此致、
M. Senthilkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IC 升温后、意味着其辅助偏置产生的偏置电流过高、无法替代 LM5036 内部 LDO。 因此、您需要检查辅助偏置电压是否足够高、以便偏置 IC 并停止内部 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会检查和更新你...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该问题是由辅助偏置电压引起的、而辅助偏置电压是由 IC 可焊性问题引起的。 此问题现已得到纠正。

    然而、我们目前面临过流切断的问题。 当负载达到过流限值时、变压器会产生嘶声。 当前的切断和限流功能正常工作、但我们希望您对此行为进行澄清、并提供有关可能解决方案的建议。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复此问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthilkumar:

    我们真诚地对我们的反应拖延表示歉意。 感谢您的耐心。

    这很奇怪! 您能否探测 CS 引脚、SW 节点、COMP 引脚和输出电压? 我们想观察达到过流限值时会发生什么情况。 请分享 波形的放大屏幕截图和缩小屏幕截图。

    此致、

    Adhvaidh