This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:哪些 ChemID 支持 IT-DZT

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575490/bq41z90-which-chemids-support-it-dzt

器件型号:BQ41Z90
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

BQ41Z90 的算法是 Dynamic Z-Track Tm、根据 EVM 数据可以看出、需要支持 IT-DZT 的 ChemID。 如何识别支持 IT-DZT 的 ChemID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您在 BQstudio 中打开 BQ41Z90 的化学成分选项卡时、只会显示 DZT chemid。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    寻求澄清:如果在下未列出所需的 ChemID 化学成分 bqStudio 中的 BQ41Z90 选项卡、这是否意味着该电量监测计不能与该电芯化学成分搭配使用? 如果不是、建议采用什么方法来支持它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果在下未列出所需的 ChemID  化学成分  “BQ41Z90 的选项卡“、这意味着化学成分是在支持 DZT 的情况下创建的、必须在支持 DZT 的情况下创建新的化学成分、因此电芯需要重新表征。 您可以联系您的 FAE 支持团队或当地的 TI 办事处、获取有关此方面的帮助。

    此致、

    Diego