大家好!
很抱歉问 3 个愚蠢的问题,因为我是电源管理的新手。 我不能完全理解整数表(表 2、第 8.3.5.2 @页、第 19 页)。
1) TPS2H160 能否单独控制输出通道? 它有 2 个输出通道 (OUT1 和 OUT2)。 但它只有一个用于启用/禁用 (DIAG_EN) 的控制引脚。 这是否意味着两个通道需要同时开启或关闭?
2) 发生过载时、INx 引脚将为 H 或 L(H 表示逻辑高电平、L 表示逻辑低电平?)。 但引脚功能部分(次级 6 @ p.4)提到 INx 是输入。 那么、这是否意味着我需要提供逻辑高电平来检查 OUTx 是否接地短路、并提供逻辑高电平来检查 OUTxs 的极性是否反转? 外部引脚可以用作 I/O 吗?
3) 对于热关断、如果切换 INx、将进行故障恢复。 如果发生热关断、这是否意味着我无法停止诊断(下拉 INx)? 如果我强制拉低会发生什么情况? 尤其是如果 THER 上拉、则 FAULT 无法自动恢复。 这是否意味着我需要继续切换 INx、以检查温度是否降至灵活水平?
抱歉、我错过了数据表中的一些详细信息。 非常感谢:)
此致、
SIN