This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:PG 在充电且电池处于线性模式时多次切换。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577369/bq25622e-pg-toggles-multiple-times-while-charging-and-the-batfet-is-in-linear-mode

器件型号:BQ25622E


您好、

当 Vbatt < Vsysmin 时、我目前在线性模式下使用 BATFET 为电池充电时遇到问题。 它可以在完全放弃和终止充电之前多次连接和断开适配器。 VBUS 似乎没有低于或高于我们设定的阈值、因此它应该会发现它具有良好的适配器。 我附上了 Vbus(黄色)和 PG(蓝色)的一些示波器捕获图以供参考。 有什么想法可能导致这种行为? scope_29.pngscope_27.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供更多详细信息?

    1. 充电器工作条件是什么、例如 VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。
    2. 所有寄存器读数。  

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否使用了真实的电池或电池仿真器进行了测试?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    大多数测试都是使用真实的电池进行的。  

    再深入研究一下、我认为我们已经确定发生了某种热问题。 当 BATFET 处于线性模式时、IC 的温度几乎立即升至 120°C 以上、然后最终关断。 由于我们的电池没有任何需要超过 2.8V 的电池、我们降低了 Vsysmin 、以便 IC 直接从预充电变为 BATFET 完全导通。 这似乎可以解决我们遇到的问题。  

    谢谢、
    Ethan