This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:BQ27Z561-R1 的专业支持很有帮助

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576414/bq27z561-r1-professional-support-for-bq27z561-r1-helps-needed

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

大家好!

我在论坛上阅读过、发现我可以将定制电池发送到 TI 的实验室来获取用于 BQ27Z561-R1 的正确 ChemID、但我找不到任何其他信息。  有人能告诉我正确的方向吗?

其次、由于我缺乏相关知识、我的 BQ27Z561-R1 实施仍在努力。  是否有任何专业服务/顾问可以帮助我让 BQ27Z561-R1 开始运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已分配此问题、但该团队目前正在参加“德州仪器 (TI) BMS 研讨会“、要到下周初才能跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、  

    请联系您当地的现场应用工程师、以继续执行此流程。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chad、  

    在创建自定义 chemID 之前、建议您使用 GPCCHEM 工具 将 chemID 与所使用的电芯相匹配。 多年来、我们已经对数千个细胞进行了表征、因此很可能我们已经对一个与您正在使用的细胞相匹配的细胞进行了表征。 我链接的 GPCCHEM 网页包含一份用户指南、其中介绍了如何使用在线工具来匹配 chemID。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jonny、

    感谢您提供的信息。  我花了这么多的时间和时间做你已经建议的。

    对于  BQ27Z561-R1 电量监测计的支持、您和我已经交换了超过 20 次问题和答案。由于我没有确认我的 BQ27Z561-R1 中的任何一个设置错误、并且我们没有正确的 chemID、因此我的设计仍然没有完全完成。  

    我已经多次询问这个问题、并提交了 TI 的报告、这些报告是 TI 过去使用 GPCCHEM 工具提交数据后收到的。

    我们提交了 3 次、这些报告从未返回 BQ27Z561-R1 的正确建议。  报告会对排放率发出警告。

    那么、除了寻求 TI 的专业帮助外、我还能做些什么、我在没有我正在寻找的实际信息的情况下四处走动。

    因此、我想知道我是否可以或无法通过向 TI 发送电池包来创建定制 chemID、并获取 BQ27Z561-R1 专用的 chemID?

    如果可以、我可以联系下一步的程序或人员或联系方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、  

    请将您发送到 GPCCHEM 工具的数据和从 GPCCHEM 工具收到的报告发送给您、我可以查看该问题。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../10.5AHID.zip

    尊敬的 Jonny:

    这是最近从 TI 收集和返回报告的一组数据收集和报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chad、  

    您提交的数据存在问题。 首先、由于放电期间电压会显著波动、因此数据中的电压读数似乎不正确。  

    其次、数据不正确。 您应该提交一个 Charge-relax-discharge 文件。 在这里、您发送的是一个包含 CHARGE-RELAX-DISCHARGE-CHARGE 曲线的日志文件。 请省略最后一个充电周期。  

    此致、  

    Jonny。