This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:FAULT 信号不起作用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578565/tps92638-q1-fault-signal-does-not-work

器件型号:TPS92638-Q1


尊敬的 TI 专家:

我的客户现在使用自己的 PCB 测试 tps92638-Q1。 您能先查看这个原理图吗?

(原理图中 FAULT 引脚上漏掉了 10k Ω 的上拉电阻器、但它连接在 PCB 中。)

image.png

问题是、未检测到故障情况。 (例如,LED 开路、LED 短路或异常电源...) FAULT 引脚始终指示高电平。 您能找出 PCB 的原因吗?

其次、我的客户希望将 TPS92638-Q1 用作车外的日间行车灯。 应用是否正确? (客户将使用 15 个 LED、每个 LED 1W。 总功率 (15W)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我认为故障问题是由外部 10k 上拉电阻器引起的。 如果故障消耗的电流为 1000 μ A、则压降将为 10V。 如果在 12V 下进行测试、则故障时的最小电压为 2V、而不是接地。 使用典型下拉电流时、该最低电压可能接近 4.2V。 这可以防止它到达接地并驱动外部电路。 该引脚有一个内部上拉电阻器、因此可以悬空。

    我对该应用有几个问题。

    • 每个 LED 的正向电压是多少?
    • 提供给器件的电源电压范围是多少?
    • 连接到 FAULT 引脚的电路的目标是什么?
    • 您是否已经对器件的热功耗进行了计算?

    让我们回顾一下原理图。 STOP 为低电平时的电流为 10.1mA、STOP 为高电平时的电流为 40mA。 与 R85 的热折返温度约为 120°C。

    我看到 PWM3、PWM4 和 IOUT6-8 有问题。 请将 PWM4 桥接至地、从而使 IOUT7 和 IOUT8 引脚悬空不会导致故障。 每次 PWM3 为高电平时都会调用故障、因为 IOUT6 在 IOUT5 有负载时保持开路。 该器件当前正常工作的唯一原因是 FAULT 被外部拉至高电平。 当 PWM3 为高电平并且 FAULT 悬空时、所有通道都将关闭

    此设备适用于日间行车灯应用。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Nicholas Alexander