This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:外部 SPI MISO 一直处于低电平

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578704/bq76942evm-external-spi-miso-stuck-low

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我有一个 BQ76942EVM、我尝试使用外部 SPI 与它进行通信。  我可以使用 BQStudio 进行连接、将配置更改为 SPI、重新启动 BQStudio、它使用 SPI 协议进行连接。  当我尝试通过 J18 使用外部 SPI 进行连接时、MISO 始终为低电平。  我对电芯施加了 36V 电压、我已验证 REG1 为 3.3、REG18 为 1.8。

对于 BQStudio:

J7 已连接  

J10 连接在引脚 1-2 上

J12 连接在引脚 1-2 上

J15 连接在引脚 1-2 上

对于外部 I、按如下方式更改跳线(EVM 无下电上电):

J7 保持连接  

J10 连接在引脚 2-3 上

J12 连接在引脚 2-3 上

J15 连接在引脚 2-3 上

 

我已经尝试了各种组合,但我可以告诉,以上是应该工作.  感谢您提供的任何帮助。