This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:每个输出通道的电流能力可使用高达 4A 的电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65CP, TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575439/tps274160-curren-capability-of-each-output-channel-can-be-used-upto-4a

器件型号:TPS274160
主题中讨论的其他器件:TPS274C65CP

工具/软件:

我们使用 TPS274160ARLHR IC 作为 4 个通道的负载开关、每个通道的电流最大为 2A。 根据数据表、它可以在每个端口上提供高达 4A 的电流、是否正确理解?

我是否可以使用这个负载开关、每个通道为 4 通道、每个通道的负载电流为 2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    该器件的电流限制可编程为高达 4A、但当所有通道都开启时、该器件可以通过 1.25A 的速率。 所有四个通道是否同时具有 2A? 最高环境工作温度是多少?

    如果此器件无法支持相关要求(基于上述问题)、TPS274C65CP 将更合适。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、每个输出可能需要相同的 2A 电流、计划同时为激光雷达器件供电。 但我们只连接 3 个器件、而不是全部连接 4 个器件。 每个 2A 电流时仅使用 3 个输出。 因此、从电源开关到全部 3 个负载的总电流将相同、为 6A。

    热结=(2*2)*Rdson * RJ0A +TA = 4*0.26*32 +50 =83.28 度、仍然小于 Tj=150 度

    我计算出负载电流为 2A、如果我认为它完全为 6A、则会超过 150Tj。 建议哪一种方法是计算热结温的正确方法。

    您怎么说它可以同时为每个端口提供最多 1.25A 的电流。 我从数据表中看不到这些数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我是否可以使用具有 3 个 2A 连续电流输出通道的 TPS274C65CPH(H 型号)? 因为在数据表中、如果两个通道都启用、他们都将 ILNOM 称为 2.5A。 我是否可以使用连续负载电流为 2A 且启用了 3 个通道的器件、是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    对于 TPS274160、温升计算为: 4 (A^2)* 0.26(Ω)* 3(通道)* 31.7 (degC/W)+ 50 (degC)= 149°C。 由于热关断温度最小值为 160°C、如果最高环境温度为 50°C、这是可以接受的。 如果使用 TPS274160、请确保有良好的电路板布局布线来增加热余量。

    TPS274C65CPH 也可以使用、因为 Ron 较低、电流限值可设置为高于 2A。 TPS274C65CPH 将具有更大的热余量/不会变得如此热。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否说明两个通道启用的 ILNOM 2.5A 条件、它是否仅在启用 2 个通道时提供 2.5A、那么同时启用 3 个通道时每个通道的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    器件在启用 3 个通道的情况下可以处理的电流量取决于最高环境工作温度。 max Tamb 将为您的系统提供什么?

    能够可靠地提供的最大通道是 2.01A、因为这是最大电流限制设置的最小阈值。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们器件的环境温度将最大为 60 度

    我无法看到每个通道的任何电流设置值取决于温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    对于 TPS274160、基于最高环境温度的最高温度计算如下: 4 (A^2)* 0.26(欧姆)* 3(通道)* 31.7 (degC/W)+ 60 (degC)= 159°C。

    但是、TPS274C65CPH 将是一个热更安全的选择、因为 Ron 较低、它将耗散更少的功率。 TPS274C65CPH 的最大电流限值可设置为 2.26A、最小阈值为 2.01A。  数据表中的电流限制阈值在整个温度范围内都是准确的。

    这有什么用吗?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    对于  TPS274C65CPH、最小阈值为 2.01A、这意味着它可以给出最小阈值为 2.01A、我是否可以给出最小阈值电流值的原因? 因为我在 3 个通道上的负载通常是 750mA、峰值电流最大值为 2A(瞬时)。 因为它的一些最小阈值为 2.01A、看起来令人困惑? 您能解释一下同样的情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    很抱歉混淆。 2.01A 最小阈值我指的是器件将限制到的最小电流。 该器件将通过任何低于电流限值的电流、因此 750mA 正常。 但是、如果电流达到电阻器编程的电流限值(例如 2.26A)、那么该器件会将电流限制为该电流限值。 最高可编程电流限制设置为 2.26A、最低为 2.01A。

    因此、该器件能够非常好地满足您的负载要求。

    谢谢、

    Patrick