This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79:OUT-GND 引脚短路期间的预期现象

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M, LM79, UA723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576055/lm79-expected-phenomenon-during-out-gnd-pin-short-circuit

器件型号:LM79
主题中讨论的其他器件:UA78MUA723

工具/软件:

您能告诉我、在的 OUT-GNT 引脚处有每个预期现象  

- LM7912CT/NOPB
- UA78M05CDCYR

是否短路?

 具体想知道:

-内部热过载保护的工作原理
-内部短路电流限制的工作原理
-导致过热,功率损失或烧毁(燃烧,烟雾)?

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu-San:

    • 首先、每个电路的工作原理:
      • 热过载保护:
        • 芯片上有一个温度传感器、当上的温度升至阈值以上时、输出会崩溃、防止电流通过器件、直到温度降至下降阈值以下并再次导通。 它具有迟滞。 在实际系统中、如果 Vin 和负载对于环境温度而言过高、它将不停地重复这一过程、循环进入和退出热关断。
      • 短路电流限制:
        • 电路的电流限制部分会将其限制器件的电流缩减至它在 Vout 上检测到足够低的电压时。  
        • UA78M 输出短路查询
          • ...
        • LM79 输出短路查询
          • 该器件还具有安全工作区保护功能、在某些情况下可能会进一步调节短路电流
    • 输出接地短路事件:
      • 电流将被限制为 ISC
      • 功率耗散= VIN*ISC(因为 VOUT = 0,由于短路)
      • 器件将升温
      • 根据系统的不同、器件可能过热至超过热关断阈值温度
        • 将被限制为零
        • 器件将冷却至低于下降热关断阈值
        • 如果仍然短路、循环将重复
        • 注意:由于 VOUT = 0、很难在输出端测量、但您可以通过测量流入器件的电流观察到这些现象
      • 否则、如果它达到低于该 热关断阈值的平衡(取决于 RθJA、环境温度和 VIN)
        • 器件将在 ISC 持续消耗电流
    • 影响:
      • 这些保护功能非常适合防止过流和过热情况本身造成损坏
      • 不过、当热循环会导致正常故障加速时、高温和大浪涌电流反复启动  
      • 预计芯片温度将悬停在热关断阈值之下且低于绝对值。 最大值

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thompson:

    感谢您提供详细信息。  只是为了确认,因为它不超过结温 ABS。 Max、您能说没有点火或烟雾的风险吗?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thompson:

    您还能对以下器件发表评论吗?
    UA723CN、UA7905CKCS

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu-San:

    如果温度和其他值保持在 ABS 范围内、则不存在真正的点火或烟雾风险。 最大

     UA723CN/UA723:

    该器件看起来没有热关断功能、但具有某种形式的输出短路保护(自 1999 年的数据表版本以来,该器件似乎没有进行过重大更改;短路条件不如我们的现代规格稳健,但在发生真正短路时,它仍然应该将电流限制在远低于其额定值的水平)。 可能会由于功率耗散增加的温度超出安全水平而损坏。  

    UA7905CKCS/UA7900:

    该器件具有热过载保护和短路电流限制功能、因此这些过载情况应该不会损坏器件。

    。  

    此致、

    Gregory Thompson