This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38853:输出波动

Guru**** 2814345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574303/lp38853-output-fluctuations

部件号:LP38853


工具/软件:

我正在使用它将 1.8V 向下调节至 0.9V。   偏置电压为 3.3V。

第一次打开时、一切看起来都很好。  

我施加在 650m Ω 的负载上 (约 1.3A)  、输出是锯齿、300mv 峰值以.9V 为中心。   它们的频率约为 12kHz。 (锯齿也出现在 Vadj 引脚上。)

我有一个电容器上的 Vadj 引脚,移除它,相同的东西。  

输入端的输入电容为 200uF、 输出端的输入电容为 66uF。   

当负载断开时、它是稳定的。  

我的偏置电容器在 0.1uF 时有点低、但一英寸左右外有 1uF 电容器。 示波器没有显示任何噪声或运动。

输入确实以与输出相同的速率显示电压下降、但仅约为 50mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    我在这里有一些问题:  

    1.您是从原理图中的输入/输出电容值开始并在调试时增加这些值吗?   

    2.输出和 ADJ 是否连接在原理图上的其他位置? 我在这里看到了一个检测线路节点、我假设这是连接、但我想仔细检查一下。  

    3.该原理图中的两个 LDO 是否都振荡? 如果其中只有一个、那是哪一个?  

    4.是否可以在施加负载之前和之后显示示波器上的输入、输出和偏置发生了什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     上部调节器工作正常。

    较低的有问题。

    另一页上有大约 1000uF 的电容、即其中的 VCC_+1.8V 输入、位于这些 0 Ω 电阻器的左侧

    我移除了该 0 欧姆 R300 电阻、并将一根导线直接从 TP31 连接到 R24 顶部。 这没有任何帮助。

    有一些屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    我无法分辨哪个图像是输出和偏置、哪个是输入和偏置。 我假设输入/输出组合是第二幅图像、偏置/输出是第三幅图像。 您能解释一下吗?

    在拍摄这些屏幕截图之前、您是否已经制作了 C16 1uF? 我直接想到的两个问题是、第二个 LDO 的偏置轨附近没有足够的电容来稳定该电容、因为偏置轨在 2 个 LDO 之间共享。  

    此致、  

    Eduardo Linares

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、第二个图像是输入输出、第三个图像是 1.8V 输入 tp、大约来自 此 LDO 1 英寸、但距 1.8V 源稳压器 1/2 英寸(这是一个切换器)  

    C16 被“改变了“我应该在图片中说过这一点。 我  将在负载中添加一根与输出引脚并联的大导线。  对于这种短布线、9m Ω 会很高。 布线仅为 10mil 宽且非常短。 另一条上的输出布线与器件上的焊盘一样宽。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim、  

    当您说输入/输出是第二幅图像时、开关的输入和 LDO 的输出是多少?  

    使用的是什么开关? 是否可以禁用开关并使用另一个可处理您的负载的电源对 LDO 输入施加 1.8V 电压、然后查看纹波是否仍然存在? 现在偏置电容器显然不是问题、我想确保该问题与 LDO 的供电无关。  

    如果您对平行线的想法不起作用、您能否使用电路板布局发送一个文件?  

    此致、  

    Eduardo Linares

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo  

    第二幅图是引脚 6 处的输出和引脚 3 处的输入。 第 3 个图像是更接近 1.8V 电源的测试点、显示了更小的纹波。

    该 1.8V 电源和 LDO 输入引脚之间有一个 0 Ω 电阻器和一些布线。 我查看了电阻器的规格、 从我的 电路板测量值可达 0.05 欧姆和 0.004 欧姆。  

    1.8V 电源是 LTM4601 12A 开关、在其他输入到其他器件时似乎很正常。  

    LDO 38853 通常消耗 0.5 安培的电流、电流最高约为 2A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了电路板、并为 R3 和 R300 放置了跳线。  现在、在负载非常小的情况下、Vout 振荡频率为 8kHz、在负载电流为 1A 时最高会达到 200k。  

    1 是 1A 时的输出。

    2 3 4、负载< 200mA。

    #2 输入引脚 3 (1.8V)

    #3 输出引脚 6 (100mV/div)

    4美元 输出在 TP31 和顶部 R24 ,( 20mV /div) 我只是想看看是否有任何相位滞后。 电压差是因为增加的负载与实际负载并联、感测线路看不到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了 R300 反馈电阻器,现在正在使用从.9V tp (TP31) 到 R24 顶部的跳线(反馈的 R1 )。 这似乎使器件能够在不同的负载下正常工作。

    板上的反馈迹线是相当长,非常瘦, 5 “和 5 mil . 但我预计没有真正的电流通过它,所以我不认为那是更平坦的。 我将继续使用相同的修复程序检查其他电路板。 (我有 10 个)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    当您说您通过移除 R300 并转至 TP31 至 R24 解决了问题时、我正在键入一个回复。  

    该布线的厚度可能没有问题、但该布线的长度无疑是问题的根源。 可调引脚和输出引脚之间的环路面积需要尽可能小。 更大的环路面积会导致 LDO 中的自感增加并破坏误差放大器的稳定。 因此、建议尽可能保持布局的物理紧凑。  

    此致、  

    Eduardo Linares

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    关注我们。 修复是否适用于您的所有电路板、您是否还需要我提供其他任何帮助?  

    此致、  

    Eduardo Linares

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、修复方法适用于所有电路板。 我仍然不知道为什么一个工作,而另一个不工作。 但我们可以关闭这种情况。 感谢您的支持。 Kim