This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC2895x Excel 设计工具解锁表

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578040/ucc28950-ucc2895x-excel-design-tool-unlock-sheets

零件号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

您好:
我想使用 UCC28951 来设计 390V 至 40V 电源。 我将使用您的 SLU222E 文件来计算参数和分量。 在本例中、输出功率范围为 30W 至 800W。 我希望输出电感器中的电流绝不会降至 0A、并且保持在连续工作范围内、即使在 30W 下也是如此。 为了实现这一点、我需要能够直接控制电子表格中的某些“白色“单元格、例如 IL Out Delta。 是否可以获取解锁这些单元格的代码? 提前感谢。

Rafael Leroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    请将朋友的请求发送给我、以便分享有关您的问题的更多详细信息。

    此致、

    Deepak K