This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:动态控制跳跃模式和 FCCM

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576533/tps56637-dynamic-control-skip-mode-and-fccm

器件型号:TPS56637


工具/软件:

您好的团队、

作为数据表、只能通过切换 EN 或 VIN 来重新启动模式检测。

我的客户想知道是否 有任何方法可以在跳跃模式和 PGOOD 之后的 FCCM 之间切换?

...

感谢和最好的奖励,

Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:  

    我们正在查看此查询、将很快回复。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    除非按照数据表中所述切换 EN 或 VIN、否则在 PGOOD 变为高电平后、无法在 SKIP 和 FCCM 模式之间切换。

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Rupayan

    或者、您是否有任何其他 6A POL 建议来实现该要求?

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    没有 6A POL 来满足上述要求。

    此致

    Rupayan