This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320 上出现致命编程错误 — 无法上传配置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577129/ucd90320-fatal-programming-error-on-ucd90320-unable-to-upload-configuration

器件型号:UCD90320


d4186ad0-6647-4a5a-a0f4-a39a7bc1d659.jpg

您好、

我们使用的是 UCD90320 提到的在线研讨会 OAM 电路板设计 。 在初始启动阶段、我们能够在该器件上成功安装和配置多种配置。 但是、我们现在面临着无法将任何配置文件上传到器件的问题。

目前、每当我们尝试在新电路板上使用新配置刷写 UCD90320 时、我们会遇到一个问题 致命编程错误 。 发生此错误后、不再在上检测到器件 I²C Ω 总线 、但新配置似乎已编程到设备中 RAM

已附上错误消息的屏幕截图、供您参考。
如果您需要任何其他信息或日志来帮助调试此问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Khan

    您是否可以在 ROM(ROM 模式下的扫描器件)或 Program (DEVICE_ID) 下检测器件? 如果不再在 I2C 总线上检测到器件、那么您如何知道新配置已编程到器件的 RAM 中? TI 建议使用将数据闪存编程到器件闪存、而不是将 PMBus 寄存器编程到 RAM、FYI。

    PMBus 上有多少个器件? 如果有多个、那么它们是什么?

    根据您的消息、您似乎可以多次对器件进行编程、但在某些时候失败=>您能否提供存储器件配置的项目文件以及您用于对器件进行编程的文件?

    此致

    Anne