请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1H200A-Q1为了检测 负载上的短路情况(过流)、我需要使用 DIAG_EN=High 在 TPS1H200A 上启用诊断。 负载可以在 1mA 到 1A 之间变化、并且通过将 FAULT 引脚设置为低电平、过流保护按预期工作。
但是、我也需要在轻负载条件下(即从 1mA 到<xmt-block1> 20mA</xmt-block>) 使用 20mA 使用开关)开关、对于该范围、FAULT 引脚被置为低电平(因为检测到开路负载条件)。 在我的应用程序中、这是不希望出现的行为、我需要避免这种情况。
是否有办法解决此问题?