This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:查询 UCC28950 相位/增益裕度验证工具

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572485/ucc28950-inquiry-on-tools-for-phase-gain-margin-verification-of-ucc28950

零件号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、

目前、我们的一个客户正在使用 UCC28950 开发相移全桥电源、并要求我们在硬件评估之前提供相位裕度和增益裕度信息。

您能否介绍一下可在设计阶段用于验证相位裕度和增益裕度的推荐 TI 工具或资源、?满足这一要求的最佳方法是什么?

我们将非常感谢您的指导。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请参阅我对另一个帖子  的回复:UCC28070:询问 UCC28070 的相位/增益裕度验证工具。 我建议使用 Bode 100 矢量网络分析器进行控制环路调优。

    此致、

    Jonathan Wong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    非常感谢您的答复、感谢您分享有关 Bode 100 矢量网络分析仪和稳定性测量方法的信息。 我们知道这是在硬件上评估控制环路的推荐方法。

    然而、我们客户的要求特别集中在硬件评估之前的设计阶段。 他们想知道 TI 是否提供了任何基于计算的工具(例如 Excel)、这些工具可以在构建原型之前帮助估算或验证预期的相位裕度和增益裕度。

    您是否可以澄清 TI 是否有任何可用于 UCC28950 的此类设计资源、或提供有关如何在设计阶段充分满足该要求的指导?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    我们有一个 Excel 计算器工具、可帮助您根据系统规格(例如 VIN、Vout,功率,控制环路等)计算所需的元件电阻器/电容器值  

    UCC2895x Excel 设计工具: https://www.ti.com/tool/download/SLUC222

    我们还有一份应用手册重点介绍了如何设计 PSFB 转换器: https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf 

    在硬件开发之前、我会使用这些资源以及我们的 PSpice 和 TINA-TI 模型进行评估。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的答复。

    通过在您最近指导我进行操作的 UCC2895x Excel 设计工具 (SLUC222) 中设置常数、可以显示波特图、但我想知道这是否与电压模式或电流模式相对应。

    此外、如果有切换模式的方法、如果您能告诉我、我将不胜感激。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我将提供星期一的回复。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我们期待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor