This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:有关快速充电开关阈值设置方法

Guru**** 2595640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578525/tps7a94-regarding-fast-sharge-up-switch-threshold-setting-method

部件号:TPS7A94


您好的团队、

在以下主题中、“ 当 PG_FP 达到预期 Vout 值的 93%时、快速充电切换到 150µA 内部电流源“这句话是拼写错误的。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351826/tps7a94-fast-start-up-control?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps7a94#

 

根据我的理解、这意味着开关阈值由 Rfb 电阻分压器确定。

我想知道 当 Vout 设置为 1.0V 时、是否可以将该阈值设置为 1.0V  
如果我们设置该条件、是否可以将图 8-13 中的 T2 时间缩短到几乎 0 秒?

根据数据表、该分压器设置电流限值和 PG 置为有效阈值(请参阅第 8.1.5 节“电源正常反馈(FB_PG 引脚)和电源正常阈值((PG 引脚)“和第 8.1.6 节“调整出厂编程的电流限制“)。

根据我的理解、由于与这些章节有关的原因、这似乎很困难。

请分享您的意见。

在此器件 EVM 中、该电阻分压器是两个 10k Ω 电阻器。

该值与数据表中表 8-1 中的值不同。

设计意图是什么?

 

此致、

 

teritama

 

此致、

teritama  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、

    我在上一个 E2E 主题中没有看到拼写错误。

    您对 T2 时间的描述在理想条件下是可能的。  但是、由于容差分析、不建议将转换电压设置为等于所需的 Vout。  内部 0.2V 基准电压、电阻分压器等的容差可能会使您的设计过冲设定点、并且在 Vout <转换电压时无法恢复。  考虑到这些容差、我们建议最大转换电压为 95%(请参阅表 8-1)(因此,对于 1V 输出、您可以将转换电压设置为 0.95V)。

    EVM 上的 10k 电阻器允许您获得 100%的电流限制。  但请遵循数据表中的建议(第 8.1.6 节)、该建议为您的设计提供了更新的电阻器指南。

    谢谢、

    Stephen