This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:应用电路咨询

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575045/tps25983-application-circuit-consultation

器件型号:TPS25983


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS25983 并具有应用电路

如果您能提供建议、我将不胜感激。

ーーーRequest 来自客户

TPS25983 使用外部 FET 实现背对背运行。
我考虑在 TPS25983 和 FET 之间安装 DC/DC 电路。
这是可能的吗?

我想分享这个概念和电路的细节、但这是一个机密信息。

所以请给我一个友好的请求。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)真一  

    TPS25983 不支持直流/直流连接。 您可以改用 TPS2474X



    我的同事 Avishek Pal 支持它  

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的回复、并介绍了 TPS2474X。

    我认为这对于 12V 输入电路是一个很好的解决方案。

    (1) 您能否告诉我们 TPS25983 为什么不支持直流/直流连接。

    (2) 除 TPS2474x 外、是否还有任何其他电子保险丝解决方案直流/直流连接。

    客户有 24V 输入电路。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的确切要求和您要查找的解决方案的方框图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    请您告知其他问题?

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575045/tps25983-application-circuit-consultation/6071848

    (1) 您能否告诉我们 TPS25983 为什么不支持直流/直流连接。

    (2) 除 TPS2474x 外、是否还有任何其他电子保险丝解决方案直流/直流连接。

    [/报价]

    尊敬的 Avishek:

    我发送了一个友谊请求我发送了一个友谊请求给你。

    您能否接受?

    然后我会发送您需要的方框图。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发送了一个友情请求我发送了一个友情请求给你。

    我没有收到任何请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发送了一个友情请求我发送了一个友情请求给你。

    我没有收到任何请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    与您达成了一项友好协议。

    我发送了一个文件、您能看到并提供建议吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将由星期五作出响应。