This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:不使用 ST 引脚和故障引脚时如何配置

Guru**** 2813025 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578505/tps274160-how-would-st-pin-and-fault-pin-config-when-not-use

器件型号:TPS274160


尊敬的专家:

我的客户不打算为 TPS274160 使用 FAULT 和 ST 引脚、他们应该如何配置这些引脚、他们可以直接将它们悬空吗?

此外、如果计划不使用 FAULT 引脚、这会影响器件‘s 正常使用?μ A

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    可以、您可以将这些引脚悬空。 这些是报告故障的开漏引脚;不使用它们应该对功能没有任何影响。

    谢谢、

    Rishika Patel