This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601 反相输出–5V 不工作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571820/lmzm23601-lmzm23601inverting-output--5v-does-not-work

器件型号:LMZM23601


工具/软件:

您好:

我 在反相降压/升压 配置中使用 LMZM23601:

输入电压:12V

VOUT:–5V @ 0.5A。

我根据 Webench 仿真设计了电路、现在我将实际设计作为原型、但不存在–5V 输出、测得的是 0.239V。 如 Webench 原理图所示、MODE/SYNC 引脚保持悬空、但仿真运行良好并获取–5V 输出。 在数据表中、提到该引脚不应悬空、然后我尝试将其连接到 GND、但测量到相同的输出电压 0.239V。 ¿LMZM23601 会因在首次启动时保持开路而损坏吗?

此致、

Miguel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    模块可能已损坏。

    但是、将 MODE 引脚连接到模块的接地引脚、而不是系统接地和测试。

    请发送您的原理图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以在附图中看到原理图。 我可以看到、几个组装的电路板存在相同的问题。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的原理图似乎没有问题。

    尝试更换电脑控制器并将模式连接至电脑控制器接地。

    您使用的负载类型是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已更换芯片并将连接模式接地、但未检测到任何变化。 负载是运算放大器、我想电流消耗非常轻、所以我尝试断开运算放大器并连接了不同的电阻负载、例如 1K、100 欧姆和 33 欧姆、那么输出电压永远不会得到–5V、甚至接近 0V。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确保二极管方向正确。

    您能发送一幅 PCB 布局图像吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、二极管方向良好。 请参阅随附的 PCB 屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的负载是多少?

    能在空载条件下进行测试吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:


    正如我在前面的消息中所说、我尝试断开运算放大器并连接了不同的电阻负载、例如 1K、100 欧姆和 33 欧姆、但输出电压永远不会获得–5V。 我也尝试了空载、但输出电压约为+0.239V

    您是否有任何反相输出评估套件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您应该能够使用网站上的任何 EVM、并将其配置为 IBB

    如所附文档所示。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../2350.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子由于不活动.

    如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请看这些照片、其中一张是在我的 LMZM23601 设计中拍摄的、另一张是在评估板上拍摄的、我可以看到、最大的组件具有不同的颜色(在我的设计中为棕色,EVM 中为黑色)。 ¿这是正常现象吗? ¿可能是我的设计不起作用的原因吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我把本月的问题重新分配给 E2E 工程师。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    该元件的颜色可能不同、但不应影响器件的性能。 您是否能够成功将 EVM 配置为 IBB?

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    好的、非常感谢您提供支持。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardit、

    我对这个问题有好消息。 我将 EVM 配置为 IBB 并运行正常、得到了预期的–5V。 EVM 作为 IBB 即使在 MODE 引脚悬空的情况下也可以工作、因此我必须更深入地研究、原理图和 PCB 似乎是正确的、在电路板中未检测到错误、我怀疑安装在电路板上的 P/N 不是可调版本。 此外,昨天我已经测试了其他原型板,它使用相同的电路,在这种情况下工作正常! 我想我们可以解决这个问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我很高兴听到您找到了解决方案。

    此致、

    Hardit Singh