This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:PGOOD 上拉最小值连接到 VREG

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578257/tps549a20-pgood-pull-up-min-value-connectedon-vreg

部件号:TPS549A20


您好团队:  

我想知道在将电阻器连接到内部 LDO VREG 时可以使用什么最小上拉电阻器值。  

默认值似乎是 105K、但也可以使用 10K 吗?

谢谢、

Nadine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREG 具有 在 10mA 到 30mA 之间提供源的测试条件。    

    可使用连接到 PGOOD 的 10k Ω 上拉电阻。