请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952TI 您好:
在 TI BQ76952 技术参考手册第 23 页的表 4-5 中、“最大电池电压“是在两个或更多电池组中测得的最大电池电压吗? 我的设计由 11S1P 电池组成、如果我读取 Address 0x0075 Bytes 4-5 DASTUS5 Max Cell Voltage、它是全部 11 个测量的最大电芯吗? 它进行电芯电压测量的频率如何?