This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881EVM-680:有关 EVM 上 L2 器件的最大电压的问题。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881EVM-680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573988/ucc28881evm-680-question-about-the-maximum-voltage-of-l2-part-on-the-evm

器件型号:UCC28881EVM-680


工具/软件:

大家好:

一位客户正在评估 UCC28881EVM-680 的新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
Wurth Elektronik、7447471102 电感器在此 EVM 上用作 L2。
该电感器最大电压为 120V。  
他们认为、当 VIN 为 230V 时、必须使用更高的电感器最大电压
因为在连接内部 MOSFET 时会向电感器施加 VIN 电压 (230V)
漏极引脚和 GND 引脚之间导通。   

他们是正确的吗?

问题 2:
如果 Q1 答案是肯定的、那么为什么 7447471102  电感器用作 L2?

问题 3
如何确定 L2 电感器的最大电压?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    由于我们需要 TI 回复、您能给我回复吗?

    此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    感谢您的耐心等待、对于电感器 L2 (7447471102)、其数据表中提到的最大工作电压为 120V、这可能是电感器在不损坏的情况下可以处理的绝缘额定值或最大工作电压。 在这里、我正在努力获取数据表中提到的“最大工作电压到底是多少“的准确信息? 如果相对于绝缘额定值而言、使用此器件是可以的、否则 EVM 可能需要修改。

    下一个问题的答案: 如何确定 L2 电感器的最大电压?  

    L2 上的电压应力将由最坏情况决定、最坏情况是最大恒压电压 Vbulk_max (265V*1.414 = 375V DC)。 当 MOSFET 将导通时、电感器 L2 上将出现[(Vbulk_max - MOSFET 两端的压降)- Vout ]。  

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    感谢您的答复、很抱歉我的答复很晚、因为我休息了一天。

    您是否  从 Wurth 获得了有关 L2 (7447471102) 的任何信息?
    我的客户需要尽快回复。

    如果您收到任何信息、请告诉我吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    没问题!

    是、根据 Wurth、120V 提到的额定电压是“电感器在不造成任何损坏的情况下可以处理的最大工作电压应力“。 也可以使用该器件、但正如它提到的、其数据表中的工作电压为 120V、因此无法保证这意味着它可能会损坏。 总之、需要根据其最大额定电压(需要在我们的 EVM 中更新)使用电感器 L2。

    谢谢

    此致

    Anita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    非常感谢您的答复。

    我可以向您询问以下问题吗?

    问题 1:
    此 Wurth 电感器  7447471102 是否不可用于客户大规模生产
    由于电感器最大电压 120V 不足以支持 230V 输入?

    问题 2:
    您知道 Wurth 器件为什么用于 EVM 吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请查看我以 红色表示的回复。

    问题 1:
    此 Wurth 电感器  7447471102 是否不可用于客户大规模生产
    由于电感器最大电压 120V 不足以支持 230V 输入?

    >>是的、正确。

    问题 2:
    您知道 Wurth 器件为什么用于 EVM 吗?

    >>如上所述,它可以使用,但长期来说,它可能会导致部件故障,因此,如果组件未达到所需额定值,则不建议在实际产品中使用。

    谢谢

    此致

    Anita