This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:替代具有更高 1.8V 电流负载的 BQ25155

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ25190, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577528/bq25155-alternative-to-bq25155-with-higher-1-8v-current-load

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件: BQ25190BQ25120A

 您好、

我目前正在寻找具有双输出电压和运输模式功能的充电器/稳压器的替代方案。

我的产品需要 1.8V 电源来为传感器/MCU 供电、需要 3.xV 电源来为其他元件供电。 问题是 BQ25155 仅提供高达 10mA ON 的常开 1.8V 固定输出、而 50mA 对于 3.xV 输出、我需要更多类似 40/BQ25155 和低于 100mA 的东西。
我的设计中不需要 PMID 和 ADCIN。

如果任何人可以建议参考、以便我可以查看、我们将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以考虑使用 BQ25190、该器件还有几个可用的电源轨。 您还可以将 BQ25120A 视为另一个电源轨集成式充电解决方案。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    谢谢、我将深入了解这两种参考、但两者似乎都符合我的需求。