This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863257:最大 Cout 限制的影响

Guru**** 2814275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577581/tpsm863257-effect-of-maximum-cout-limit

器件型号:TPSM863257


您好的团队、

相关主题中、据说如果 Cout 超过最大限制、则会出现以下问题。

    1.环路稳定性。

    2、瞬态响应缓慢。

 

【问题】
另外、Cout 过大是否 会因输入电流而导致输出电压启动失败?  

 

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    过大的 Cout 需要在启动期间充电的较大初始电流(即输入电流)、该电流高于降压`s 限值这会触发转换器保护电路工作、因此禁止输出达到其调节值。输出被下拉至零、降压会关断。 或者、我们可以这样解释:启动期间实际过大的 Cout 实际上起到了非常低的阻抗路径、因为从输入端汲取大电流来为电容器充电。

    此致

    Rupayan