请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28180您好、
我想问一下 PFC 控制器 UCC28180 的开/关控制。
在我们的应用中、我们希望通过自动恢复(非闭锁)来启用/禁用 IC 运行、并计划使用此功能作为 PFC 电路的 UVLO 控制。
我们正在考虑以下控制方法:
-
阈值来生成代码 VCC
-
将 VSENSE 引脚电压降至 0.82V 以下可进入待机模式
您能否告知这些方法是否能正常工作?
此外、在使用这些控制方法时、您能否分享任何潜在的副作用或注意事项?
谢谢、
Conor