This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:将输出连接到电压>设定值时会发生什么情况

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571351/tps62162-what-happens-when-connecting-the-output-to-voltages-set-value

器件型号:TPS62162


工具/软件:

我的 UC 电路由固定的 3.3V 电压供电。 但是、在编程期间、我想使用编程适配器为电路供电、该适配器可能提供略大于 3.3V(高达 3.5V)的输出电压。 将此电压连接到其输出引脚时、TPS62162 会有何行为?

在提供输出电压时、它将经过 FET 的体二极管(连接 SW 和 VIN 并打开 EN)。 但是、当 FB>3.3V 时、SW-VIN FET 应关断(但仍然存在体二极管导通)、连接 SW-PGND 的 FET 可能会导通。

我的问题是、当 FET 导通时、它会向 GND 驱动足够的电流、以损坏我的编程器件或 TPS62162。

我的问题:当我将输出电压连接到高于其设定值的稳压器输出时、将 SW 连接到 PGND 的 FET 是否会导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard

    SW 至 PGND FET 不会导通、因为体二极管将反向偏置。 由于输出电压被调节至 3.3V、并且编程适配器电压为 3.5V、因此输出 LED 上会显示输出电压差的影响。

    此致

    Nikhil