请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:ISO5852S主题中讨论的其他部件:ISO5452、、
工具/软件:
我查看了 ISO5852 并发现数据表存在一些混淆、如下所述。 请告诉我您的想法。
- 该 ISO5852 采用标准 SOIC-16 封装,初级 — 次级端子之间从数据表内图纸到空气的最小距离为 7.4mm(小于 9.1mm 的要求)。

- 但是、第 7.6 节显示的爬电距离/间隙数为 14.5mm、这会导致混淆。