This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:Vout 突然降至 0V

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578233/tps56637-vout-suddenly-dropping-to-0v

器件型号:TPS56637


大家好、我使用 TPS56637 作为 12V 至 5V 3A 直流/直流降压转换器进行工程。 我已经多次通过数据表和 WebBench 的设计与教授和 TA ,没有发现任何问题。 我还检查了我的焊接工作很多次。 但是、在测试期间、Vout 在降至 0V 之前短暂显示 5V、即使我完全复位、也不会显示任何其他值。 我可能会查看 TPS56637 是否有任何常见问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    TPS56637 没有常见问题、

    当转换器正常启动时、但会触发其保护功能(例如过流,欠压或使能引脚关闭)、从而导致转换器关断并停止开关。

    此致、

    Usha