This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553:LM3553 的更快速替代方案

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3553, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578089/lm3553-faster-alternative-to-lm3553

器件型号:LM3553


你(们)好

LM3553 几乎适合我的应用、但我的目标是将闪存长度设置为 2ms 以下、因此我确实需要电流在不到 250us 的时间内斜升至大约 800mA。
对于 TI 产品系列有任何建议吗?

我的应用程序:
用于专用视频捕捉器件中的 2 个 LED(OSLON GW CSSRM3.EM 是一种备选器件)的闪光灯控制器。
我的目标是只使用一对导线(一根连接到阴极,一根连接到阳极)、但将 LED 串联在一起、以使通过导线的电流保持在低电平(并联配置需要使电流加倍)。
每 33.3ms (30fps) 产生一次电流脉冲、理想情况下、脉冲短至 1ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lorenzo

    您能看一下 LM3644吗? 在通过模式下、iL 上升/稳定时间将短得多、正如您在本 文档中看到的那样

    谢谢、此致。