请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616尊敬的专家:
我们使用 BQ79616 进行电池电压测量。 我们的应用是一个有点特殊的应用。
简而言之、这意味着不时所有电芯引脚上会有几分钟的负电压 (cell16 至 CELL15 约为–4Vdc、CELL15 至 CELL14 为–4V、等、cell1 至 cell0 也为–4V。 CELL0 连接至 AVSS。) 。 无需测量负电压、但希望肯定不会对 BQ 芯片造成损坏。

对于本案例、TI 可能会提供什么 poposal? 单二极管可以是、但它会增加漏电流、正向电压可以是 0.7V。
希望能尽快听到你们的声音。
感谢您发送编修。
Alex