This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果输出很短、会发生什么情况

Guru**** 2787825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575391/what-will-happen-if-the-output-is-short

器件型号:BQ25751


工具/软件:

尊敬的

我使用 BQ25751 来设计适用于 24V/4Ah 铅酸电池的电池充电电路。 浮充电压为 26.4V。

我想进行测试、将电池充电电源输出短接至 GND、无电池连接、仅将输出与 GND 短接。 请参阅下图、我将 P_BAT 引脚 4~6 与引脚 1~3 短接、净 BAT_CHG 是电池充电输出。

我的理解是 BQ25751 具有最大输出电流限制、当输出短路时、BQ25751 将关闭降压/升压操作。  

我进行测试时、它还具有输出、输出电压约为 8V、电流为 1A。 PTC RT6 未运行。

您能告诉我会发生什么吗?

希望我能尽快收到您的回复。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    我正在审核您的问题、并在收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    ]我的理解是 BQ25751 具有最大输出电流限制、当输出短路时、BQ25751 将关闭降压/升压运行模式。  [/报价]

    仅当电流流过 BATSNS 电阻器时、这才有效。 BQ25751 依靠电池检测电阻来测量放电电流。 由于电流不会流过检测电阻器、因此电池放电电流将基于电池。 您需要一个外部电路来防止电池放电过大的电流并损坏。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Christian

    感谢您的快速答复。

    我的 描述可能不清楚。

    在我的设计中、我仅使用 BQ25751 来设计充电电路、不使用 BATFET、无放电功能。  

    测试目的是确保在未连接电池但充电功率输出较短时、会发生什么情况。 我需要确保短路时没有损坏元件。

    我的理解是当充电输出短路时、BQ25751 将关闭降压/升压功能。 我认为它就像一个降压/升压电路、它的输出很短、对吗? 但实际上,也有输出电压,大约 8V(在 BQ25751 充电功率输出点和短路点之间有一个 PTC 和一个保险丝)。

    您能否帮助解释、如果电池连接点短路(无电池,仅短接输出点)、并启用电池充电功能、将会发生什么情况?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在审核您的问题。 由于 BMS 研讨会、答案可能会延迟。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    我认为它像一个降压/升压电路、其输出很短、对吗? 但实际上,也有输出电压,大约 8V(在 BQ25751 充电功率输出点和短点之间有一个 PTC 和一个保险丝)。[/报价]

    在这种情况下、降压转换器不会关闭。

    输出电压将接近零、但 仍会将最大充电电流灌入 GND。

    例如: 20VIN、无电池、最大充电电流设置为 20A(使用寄存器或硬件。)

    输出电压将被拉至接近 0V、但仍会将 20A 的灌电流灌入 GND。 适配器仍将为输出端供电。

    但是、它应该不会损坏任何元件、因为 流入 GND 的电流将被限制为最大编程充电电流。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Christian

    如前所述、当 BQ257851 输出短路时、它将在 CC 模式下工作、似乎没有短路保护功能。

    如下图所示、当输出短路时、它会提供 10V 的电压将 Q7(用于电池反向保护)断开至 1A。 而且温度会立即大幅升高。 PTC 选择受充电电流的限制。

    BQ25751 是否具有预充电功能?

    您是否对如何设计短路保护有任何建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    BQ25751 没有预充电功能。 为了实现短路保护、由电阻分压器控制的串联 PMOS 和由电池电阻分压器控制的 NMOS 可能有助于保护短路?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的答复。

    我要试试。