This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24620EVM:BQ24620EVM 板未对电池充电

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578025/bq24620evm-the-bq24620evm-board-is-not-charging-the-battery

器件型号:BQ24620EVM


BQ24620EVM 板未对电池充电。
电池为 18V (3.6Vx5Cell)。
充电不工作且 STAT 充电状态 LED 闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonggeun、

    如果在 TS 和 GND 之间添加一个 10khom 电阻器、您是否看到任何充电?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  它运行良好。