This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842AQ:反激式转换器中 1000V 输入时的启动电阻器功率损耗问题(200V–1000V 输入、24V 输出)

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577816/uc2842aq-startup-resistor-power-loss-issue-at-1000-v-input-in-flyback-converter-200-v-1000-v-input-24-v-output

部件号:UC2842AQ


您好:

我目前正在测试运行的一款原型反激式转换器 300 瓦 输出功率 输入电压范围为 200V 至 1000V 和 A 输出为 24V

启动电阻器 当前 293k Ω VCC 电容器 4.7 μ F
该值是特意选择的、以便控制器 IC 可以在大约正确启动 200V 输入

但是、在中 最大输入为 1000V 、启动电阻器将耗散 3.4 瓦 、结果为 温升 (Δ T) 超过 90°C
约为 30°C 的环境温度 60 摄氏度 、这会导致电阻器过热。

如果增加电阻值以降低损耗、则转换器无法在低输入(约 200V)下启动。

我想达成目标 两个条件

  • 大约成功启动 200 V 、和

  • 可接受的电阻功耗 1000 V 时间。

您建议采用哪种方法来满足这两个要求?
在这种情况下、辅助电源电路、两级启动网络或高压前置稳压器是否更合适?

提前感谢您的支持。

此致、
权庆旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungwook:

    启动电阻将耗散约 3.4 瓦 、结果为 温升 [/报价]

    为避免此类热问题、串联放置了多个电阻器、而不是仅放置一个电阻器。 在您的情况下、您可以在 984V (1000V - 16V) 之间使用 3 个 97.6kΩ 电阻器、而不是使用一个 293kΩ->每个电阻器只能看到 328V (984V/3)。

    您认为这可以实施吗?

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Adhvaidh