This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV23EVM-084:是否有支持 Windows 11 + EV2400 + BQ27520YZFT-G4 的驱动程序?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574145/ev2300-084-is-there-a-driver-that-supports-windows-11-ev2400-bq27520yzft-g4

器件型号:EV23EVM-084
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

您好的团队、

我们将 EV2400 连接到了 Windows 11 环境、并确认成功识别。

基于此、假设现在有一个与适用于 EV2400 的 Windows 11 兼容的驱动程序是正确的吗? 如果是、您能否分享该驱动程序的 URL?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。

    假设其他人将做出回应是正确的吗? 请确认。

    此外、EV2300 是否存在与 Windows 11 兼容的驱动程序?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我认为我们不能直接分享这些驱动因素。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    我们知道无法共享驱动程序。
    请确认以下问题:

    • 假设是正确的 EV2400 上支持 Windows 11.
    • EV2300 支持 ON Windows 11. ?请确认。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认这一事项的进展如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    假设是正确的 EV2400 上支持 Windows 11. ?

    正确、Windows 11 支持 EV2400。

    EV2300 支持 ON Windows 11. ?请确认。

    我认为没有为 Windows 11 上的 EV2300 创建必要的驱动程序。

    此致、

    Anthony