This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:单线或差分线

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UC3907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578256/ucc29002-single-wire-or-differential-wire

部件号:UCC29002
主题中讨论的其他部件: UC3907

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们正在设计电流共享方案、在阅读 UC3907 文档时、我注意到它使用差分信号来尽可能降低线路噪声。 但是、UCC29002 似乎使用单线方法。 UCC29002 为什么是为单线通信而设计的? 如果模块之间的通信距离较长、LS 信号可能容易受到噪声的影响。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您是指负载共享总线 (UCC29002 引脚 7) 还是电流共享总线 (UC3907 引脚 15)? 这两种都是所有负载共享控制器使用的单线总线。

    如果您指的是差分电流检测、则 UCC29002 和 UC3907 都具有此特性。 这是 CS+/-检测引脚。

    此致、

    Jonathan Wong